Auswahlhilfe Diffusoren
Edmund Optics Inc.

Auswahlhilfe Diffusoren

Diffusoren sind optische Komponenten, die dazu dienen, das Licht einer Lichtquelle gleichmäßig zu verteilen und helle Punkte zu vermeiden. Ein perfekter Diffusor sollte eine lambertsche Streuung erzeugen, bei der die Strahlungsintensität unabhängig vom Winkel ist. Die Einsatzgebiete der Diffusoren reichen von Projektionsschirmen bis hin zu Bildgebungsanwendungen und es ist wichtig zu wissen, welcher Diffusortyp der richtige für Ihre Anwendung ist.

Edmund Optics bietet drei Arten von Diffusoren an, die auf den verschiedenen Arten von optischen Diffusormaterialien basieren: holographische Diffusoren, weißes Diffusionsglas und Mattglas. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht zu den unterschiedlichen Diffusortypen:

Typ Transmission Streufähigkeit Preis
Holographische Diffusoren
AM BESTEN
AM BESTEN
$$$
Weißes Diffusionsglas
GUT
BESSER
$
Mattglas
BESSER
GUT
$

Auswahlhilfe

Die folgende Auswahlhilfe enthält hilfreiche Informationen zu den Stärken und Schwächen der einzelnen Diffusortypen.

Holographische Diffusoren
Holographische Diffusoren

Holographische Diffusoren sind Optiken, die durch ein holographisches Verfahren auf Polykarbonat hergestellt werden, es sind auch Versionen aus Quarzglas verfügbar. Das Ergebnis ist ähnlich wie bei einem diffraktiven optischen Element, allerdings ist das Muster zufällig angeordnet. Die Optiken werden verwendet, um die Beleuchtung von Glühlampen, LEDs, Bogenlampen und anderen Quellen zu streuen und diffus zu machen. Standardmäßiges Mattglas und weißes Diffusionsglas erzeugen zwar eine diffuse Beleuchtung, das diffuse Leuchtfeld ist jedoch oft größer als erforderlich. Diese zu große Beleuchtungsfläche verringert die Effizienz und kann oft zu Zusatzkosten führen, weil stärkere Lichtquellen, Linsen und möglicherweise Filter erforderlich sind. Bitte beachten Sie: Die Diffusionswinkel sind für einen kollimierten Eingangsstrahl angegeben und können sich bei anderen Einfallswinkeln verändern. Produkt anzeigen

Transmission von
UV-Quarzglas

Streuprofil

Vorteile Nachteile
  • Stabile Transmissionseffizienz für Wellenlängen von 325 nm bis 1500 nm von über 90%
  • Elliptische und kreisförmige Formen der diffusen Fläche
  • Auch holographische Diffusoren für UV erhältlich
  • Diffusionswinkel ändern sich je nach Winkel des Eingangsstrahls
Weißes Diffusionsglas

Weißes Diffusionsglas ist ein halbdurchlässiges Material, welches gleichmäßige Beleuchtungsprofile erzeugt. Im Gegensatz zu alternativen Materialien, die ihre streuenden Eigenschaften durch Beschichtung oder Laminierung erhalten, ist weißes Diffusionsglas ein Volumenstreuer, sodass es in beliebiger Richtung eingesetzt werden kann. Da die Oberflächen poliert sind, wird es eine teilweise glänzende Reflexion geben, während das transmittierte Licht eine nahezu lambertsche Verteilung aufweist. Weißes Diffusionsglas ist ideal für die Schaffung einer gleichmäßigen Beleuchtung und kann als Abschwächer oder als Sichtfläche eingesetzt werden. Produkt anzeigen

Typische Kurve
der spektralen Transmissions-
effizienz

Vorteile Nachteile
  • Halbtransparentes, weißes Glassubstrat streut das Licht gleichmäßig
  • Diffuses Material, das in jeder Ausrichtung verwendet werden kann
  • Streut Licht auf beiden Oberflächen gleich
  • Transmittiertes Licht hat nahezu lambertsche Verteilung
  • Hoher Diffusionsgrad verursacht große Streuverluste, die die Übertragungseffizienz verringern
Mattglas
Mattglas

Diffusoren aus Mattglas sind optische Fenster, die sandgestrahlt werden, um eine raue Oberfläche zu erzeugen, die das Licht streut. Edmund Optics verwendet für diese Serie eine Sandstrahlspezifikation mit Körnung 120 oder 220. Je feiner die Körnung (höhere Zahl), desto besser ist die Transmissionseffizienz. Eine gröbere Körnung ermöglicht jedoch ein breiteres Diffusionsmuster.

Durch zwei orthogonale Sandstrahlungen wird eine gleichmäßige Diffusion über die Oberfläche erreicht. Die Streuung ist immer ein Kompromiss aus geringem Streuverlust und der Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz für Projektionsschirme, die Beleuchtungsdiffusion oder als Testbilder. Produkt anzeigen

Transmission Substrat

Vorteile
Nachteile
  • Niedriger Streuverlust
  • Substrate aus Quarzglas für die Diffusion im IR-Bereich sind verfügbar
  • Gut für ein Streumuster, das einer Gaußverteilung ähnelt
  • Sandgestrahlte Oberflächen sind weniger gleichmäßig als polierte Oberflächen
  • Kompromiss zwischen Transmission und Diffusion in Abhängigkeit von der Körnung
War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.