Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
High Reflectivity Mirrors

Der Blick um die Ecke – ermöglicht durch Laser- und Bildverarbeitungstechniken

 

Erfassung von Bildern von Objekten außerhalb des Sichtfeldes, hinter einer Ecke oder eines Hindernisses

 

Mit Hilfe des reflektierten Lichts von einem verdeckten Objekt wird ein 3D-Modell dieses Objekts rekonstruiert

 

Das Laserlicht wird von umliegenden Gegenständen auf ein verdecktes Objekt gestreut

 

Viele potenzielle Vorteile für autonome Fahrzeuge, das Gesundheitswesen und die medizinische Bildgebung

Eine direkte Sichtverbindung zwischen einem Objekt und einer Kamera oder einem Detektor ist typischerweise für jede Bildgebungsanwendung erforderlich. Extremfälle, wie die Lichtbiegung aufgrund des Gravitationslinseneffekts in der Astronomie, ist eine Ausnahme. In der Regel beschränken sich die Bildgebungsanwendungen jedoch auf Licht, das sich geradlinig ausbreitet. Aktuellste Ergebnisse aus der Forschung zeigen, dass es möglich ist, Bilder von verborgenen Objekten, hinter einer Kurve oder eines Hindernisses, aufnehmen zu können. Bei dieser Methode wird eine Kombination aus Lasern, hochempfindlichen Kameras und rechnergestützten Rekonstruktionsverfahren verwendet, um verborgene Objekte zu erkennen, indem Licht von umliegenden Gegenständen reflektiert wird.

Die Zukunft liegt direkt um die Ecke

Das Verfahren für die Non-line-of-sight-Bildgebung ähnelt dem von LiDAR (Light Detection and Ranging). Bei diesem wird ein Laserimpuls auf ein Objekt gerichtet und die direkte Reflexion wird verwendet, um den Abstand zwischen dem Objekt und einem Detektor zu messen. Allerdings wird bei der Non-line-of-sight-Bildgebung ein weiteres Streuereignis genutzt, um Objekte, die durch Hindernisse verdeckt sind, zu erkennen.1

3D printed mechanics used for prototyping
Abbildung 1: Um ein verborgenes Objekt abzubilden, wird ein Laserstrahl auf eine Wand in der Nähe des Ziels gerichtet.
3D printed mechanics used for prototyping
Abbildung 2: Der Laserstrahl trifft auf die Wand oder einen anderen Gegenstand in der Nähe des Objekts und von diesem leuchtenden Punkt breitet sich das Licht rundum aus. Ein Teil dieses Lichts wird in Richtung des versteckten Objekts gestreut.
3D printed mechanics used for prototyping
Abbildung 3: Dieses Licht wird von dem versteckten Objekt reflektiert und breitet sich wieder zur Wand aus. Diese sekundäre Streuung erreicht dann erneut den Bereich des Laserpunktes und kann durch ein hochempfindliches Kamera-System erfasst werden. Durch ständige Wiederholungen dieses Vorgangs für viele verschiedene Laserpositionen an der Wand kann ein 3D-Modell des versteckten Objekts erstellt werden.

Rekonstruktion eines Modells des verborgenen Objekts

Um die Ausbreitung von Piko- und Femtosekunden-Laserimpulsen in Echtzeit zu messen, sind hochempfindliche Kameras erforderlich, wie beispielsweise Einzelphotonen-Avalanche-Photodioden-Kameras. Der Detektor empfängt zwei verschiedene Reflexionssignale: ein erstes Signal von dem Licht, das direkt von der Wand reflektiert wird und ein sekundäres Signal von jenem Licht, das von dem Objekt reflektiert wird. Letzteres ist das Signal, das für die Non-line-of-sight-Bildgebung verwendet wird. Diese time-of-flight Information wird dann verwendet, um eine Reihe von Ellipsoiden zu rekonstruieren, die sich alle an einem bestimmten Punkt auf dem verborgenen Objekt überlappen, so dass die Computersoftware den Abstand zwischen der Kamera und dem verborgenen Objekt berechnen und ein 3D-Modell des Objekts erstellen kann.

Ein 3D-Objekt ist eine Ansammlung von vielen einzelnen Punkten, die Licht streuen. Durch die Addition all dieser Punkte kann ein Modell des ursprünglichen Objekts rekonstruiert werden. Wenn der Detektor Reflexionsimpulse mit einer zeitlichen Auflösung von 100 ps unterscheiden kann, entspricht dies einer räumlichen Auflösung von Punkten auf dem verborgenen Objekt von ca. 1,5 cm. 1

3D printed mechanics used for prototyping
Abbildung 4: Schematische Darstellung wie mit Hilfe der Non-line-of-sight-Bildgebung, durch Addition einer Reihe von Punkten, die durch den in den Abbildungen 1-3 beschriebenen Prozess bestimmt wurden, ein 3D-Modell eines verborgenen Objekts erzeugt werden kann.

Reale Anwendungen

autonome Fahrzeuge

Autonome Fahrzeuge

Ermöglicht es Autos, herannahende Fahrzeuge oder Fußgänger um Kurven zu erfassen, bevor sie sich in der direkten Sichtlinie des Autos befinden.2

Öffentliche Sicherheit

Öffentliche Sicherheit

Ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, Feuerwehrleuten und Notärzten, die Anwesenheit von Personen in gefährlichen Situationen aus sicherer Entfernung zu erkennen2

Medizinische Bildgebung / Mikroskopie

Medizinische Bildgebung / Mikroskopie

Untersuchung kleiner 3D-Strukturen, die sich außerhalb der direkten Sichtlinie des Systems befinden2

Die Zukunft der Non-Line-of-Sight-Bildgebung

Mit dieser neuartigen Technologie eine praktische Lösung für den realen Einsatz zu entwickeln, die portabel und für die Augen des Betrachters ungefährlich ist, ist eine große Herausforderung. Eines der Hauptprobleme bei der Non-line-of-sight-Bildgebung ist die begrenzte Lichtmenge, die zum Detektor zurückkehrt. Dieser muss in der Lage sein, diese sehr geringe Lichtmenge zu detektieren und von allen Umgebungslichtquellen zu unterscheiden. Das Rücksignal zum Detektor ist das Ergebnis zweier aufeinanderfolgender Streuereignisse, die zu einem extrem hohen Verlust führen. Die Rücksignale können so niedrig wie ein Photon pro Laserpuls sein.1

Das Stanford Computational Imaging Lab hat jedoch ein Non-line-of-sight-Bildgebungs-System entwickelt, das im Freien unter indirekter Sonneneinstrahlung funktioniert.2 Sie haben erfolgreich ein Objekt aus reflektierendem Tape abgebildet, das von einer Wand verdeckt wurde, was für die erfolgversprechende Zukunft dieser Technologie spricht.

Das Labor von Aristide Dogariu von der University of Central Florida untersucht die Non-line-of-sight-Bildgebung unter Verwendung der räumlichen Kohärenz von Licht, das auf eine Wand trifft, anstelle von Laserlicht, das von dieser Wand und dem dahinter liegenden Objekt reflektiert wird.3 Dies könnte zu einem 3D-Modell des Objekts führen, ohne dass Ultrakurzpulslaser erforderlich sind, wodurch reale Anwendungen der Technologie mobiler und benutzerfreundlicher wären.

Es ist noch weiterer Entwicklungsbedarf notwendig, bevor die Non-line-of-sight-Bildgebungs-Technologie in praktischen kommerziellen Systemen verfügbar sein wird. Sie ist jedoch eine vielversprechende Technologie für die nächste Generation von Bildgebungsanwendungen.

Referenzen

1. Faccio, Daniele. “Non-Line-of-Sight Imaging.” Optics and Photonics News, vol. 30, no. 1, Jan. 2019, pp. 36–43.

2. M. O’Toole, D.B. Lindell, G. Wetzstein, “Confocal Non-Line-of-Sight Imaging Based on the Light-Cone Transform”, Nature, 2018.

3. Batarseh, M., et al. “Passive Sensing around the Corner Using Spatial Coherence.” Nature Communications, vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05985-w.

Non-line-of-sight-Bildgebung bei Edmund Optics®

Edmund Optics® (EO) entwickelt und produziert Objektive und Ultrakurzpulslaser-Optiken, die beide in Non-line-of-sight-Bildgebungs-Systemen eingesetzt werden.

Häufig gestellte Fragen

FAQ  Verkauft EO komplette Geräte für die Non-line-of-sight-Bildgebung?
Nein, diese Technologie ist immer noch weitgehend auf wissenschaftliche Forschungseinrichtungen beschränkt und EO verkauft keine Non-line-of-sight-Bildgebungs-Systeme. Edmund Optics® (EO) entwickelt und produziert Standardobjektive und Ultrakurzpulslaser-Optiken, die beide in Non-line-of-sight-Bildgebungs-Systemen eingesetzt werden.
FAQ   Überlagert das Laserlicht, das zunächst von der Wand gestreut wird, nicht die sekundäre Lichtstreuung vom verborgenen Objekt?

Die Lichtstreuung direkt von der Wand ist viel stärker als die sekundäre Lichtstreuung vom indirekten Objekt, aber es gibt eine Zeitverzögerung zwischen diesen, die es hochempfindlichen Detektoren mit einer ausreichend hohen zeitlichen Auflösung ermöglicht, die beiden Signale zu unterscheiden.2

FAQ  Sobald die Zeitverzögerung für die sekundäre Streuung des verborgenen Objekts erfasst ist, wie erstellt die computergestützte Rekonstruktionssoftware ein 3D-Modell des Objekts?

Die Software speichert zunächst alle Messungen in einem 3D-Raumzeitvolumen. Anschließend werden die Messungen entlang der Zeitachse neu abgetastet, das Ergebnis mit einem inversen Filter im Frequenzbereich zusammengefügt und das Ergebnis entlang der Tiefenachse neu abgetastet, um das verborgene Objekt zu rekonstruieren.2

FAQ   HWie lange dauert es, bis ein 3D-Modell des verborgenen Objekts nach der Datenerfassung rekonstruiert ist?

Das Non-line-of-sight-Bildgebungs-System des Stanford Computational Imaging Lab dauert nur 0,5 Sekunden, um ein 3D-Modell zu erstellen.2

Tipps & Downloads

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele mit theoretischen Erläuterungen, Gleichungen, grafischen Darstellungen und vielem mehr.

Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence
Lire  

LIDT for Ultrafast Lasers
Lire  

 

Kontaktieren Sie uns

Welche Einschränkungen existieren bei Ihnen derzeit bei Optikanwendungen? Welches Problem müssen Sie als nächstes lösen? Nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf und suchen Sie gemeinsam mit unserem Ingenieurteam nach Lösungen für Ihre Anwendung.

 
War dieser Inhalt nützlich für Sie?

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×