Nano-Structured Anti-Reflective Surfaces

ON DEMAND WEBINAR

Nanostrukturierte
Antireflexionsoberflächen

Optische Komponenten, die mit Subwellenlängen-Oberflächenstrukturen versehen werden, können extrem hohe Transmissionen mit Winkelunempfindlichkeit, eine große Bandbreite und hohe Laserzerstörschwellen erreichen.

Maximierung der Transmission und Laserzerstörschwelle

Nehmen Sie an dem 45-minütigen Webinar der Edmund Optics-Experten Nathan Carlie und Randall Hinton teil und erfahren Sie mehr über die Vorteile von nanostrukturierten Antireflexionsoberflächen, die durch reaktives Ionenätzen (RIE) gebildet werden, und warum es sich dabei um eine Alternative zu mehrlagigen Antireflexionsbeschichtungen mit hoher Transmission und hoher Laserzerstörschwelle handelt.

Verschaffen Sie sich in diesem Webinar einen umfassenden Eindruck zu folgenden Fragen:

  • Wie funktionieren nanostrukturierte Antireflexionsoberflächen?
  • Welche besonderen Eigenschaften haben diese Oberflächen?
  • Wie lassen sich die Strukturen während der Fertigung zwecks Leistungsanpassung kontrollieren?
  • Was sind passende Anwendungen für diese Technologie?
  • In welchem Fall ist diese Technologie für Sie besonders geeignet?
 
Nathan Carlie Nathan Carlie - R&D Manager

Nathan Carlie promovierte 2010 an der Clemson University, South Carolina, USA, in den Bereichen Materialwissenschaften und Ingenieurwesen. In den letzten sieben Jahren entwickelte Nathan Materialien und Technologien für Hochleistungslaser und IR-Optiken. Er ist seit 2016 bei Edmund Optics beschäftigt und dort als F&E-Manager in der Konzernzentrale in Barrington, New Jersey, tätig. Er hält sechs Patente und schrieb über 40 Publikationen sowie Fachartikel über Design und Herstellung von optischen Materialien und Systemen.

Nick Smith Nick Smith - Laser Optics Business Development Manager, Edmund Optics

Nick Smith ist als Business Development Manager im Bereich Laser Optics am Hauptsitz des Unternehmens in Barrington, NJ beschäftigt. Er verweist auf umfangreiche Industrieerfahrung und beschäftigte sich in seinen vorherigen Positionen mit Themen wie Beschichtungen mittels Ionenstrahl-Sputtering (IBS), der traditionellen Herstellung von optischen Komponenten, der CNC-Fertigung von sphärischen und asphärischen Optiken, dem Kunststoffspritzguss, dem Blankpressen optischer Komponenten sowie der Assemblierung von optischen Baugruppen.

Randall Hinton Randall Hinton - Senior Solution Engineer

Randall Hinton ist Senior Solution Engineer am Hauptsitz von Edmund Optics in Barrington, New Jersey, und verantwortet die östliche Region der USA und Kanada. Als Senior Solution Engineer fungiert Randall als erster technischer Ansprechpartner für Kunden und unterstützt mit Standard- und kundenspezifischen Lösungswegen für industrielle Anwendungen mit Licht. Er verfügt über ein breites Wissen in den Bereichen Bildverarbeitung und laserbasierten Anwendungen. Randall hat einen Master of Applied Physics von der Temple University in Philadelphia, PA, USA und einen Bachelor of Science in Applied Physics/Computer Hardware vom Grove City College, in Grove City, PA, USA.

 

Anmelden

 

Weitere Informationen

  •  
    Anwendungshinweise
     
  •  
    Veröffentlichte Artikel
     
  •  
    Technische Tools
     
  •  
    Videos
     

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele einschließlich theoretischer Erklärungen, Gleichungen, grafischer Darstellungen und vielem mehr.

Strahlqualität und Strehl-Verhältnis
Lesen  

Gängige Substrate für Laseroptiken
Lesen  

Ausbreitung gaußscher Strahlen
Lesen  

Simplifying Laser Alignment
Lesen  

Unsicherheit in LIDT-Spezifikationen
Lesen  

Bulk Laser Damage in Glass
Lesen  

Testen der Laserzerstörschwelle
Lesen  

Different Types of LIDT Specifications
Lesen  

Nebular™ Technology: Nano-Structured Anti-Reflective Surfaces
Lesen  

Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten
Lesen  

Bedeutung des Strahldurchmessers für die Laserzerstörschwelle
Lesen  

Veröffentlichte Artikel

Links zu Artikeln aus Fachzeitschriften, verfasst von unseren Ingenieuren.

"Antireflective Surfaces via Subwavelength Etching" von Shelby Ament - Photonics Spectra
Lesen  

Technische Tools

Technische Berechnungstools auf der Grundlage häufig verwendeter und erwiesener Gleichungen in der Optik, Bildverarbeitung und Photonik.

Gaußscher Strahlrechner
Berechnen  

Skalierungsrechner für laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT)
Berechnen  

Videos

Die informativen Unternehmens- und Schulungsvideos enthalten sowohl einfache Tipps als auch anwendungsbezogene Produktdemonstrationen zur Verdeutlichung der Produktvorteile.

Wie wird ein Lasersystem ausgerichtet
Anschauen  

Einführung zum „Laser Optics Lab“
Anschauen  

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.