Edmund Optics® gewinnt mit den SWIR-Objektiven mit Festbrennweite der C-Serie den Silber-Preis beim Vision Systems Design (VSD) Innovators Award 2025. Die Objektive sind im Vergleich zu herkömmlichen SWIR-Objektiven deutlich günstiger und ermöglichen so eine neue Generation von kosteneffizienten Bildverarbeitungsanwendungen im kurzwelligen Infrarotbereich. Mit dem Innovators Award von Vision Systems Design werden innovative Bildverarbeitungsprodukte und -technologien für ihre Originalität und ihren Einfluss auf Designer, Systemintegratoren und Endnutzer ausgezeichnet und gewürdigt.
Kurzwelliges Infrarot (SWIR) besitzt einzigartige Eigenschaften, die es bei der Bildgebung mit sichtbarem Licht nicht gibt. Beispielsweise können SWIR-Systeme den Inhalt von Kunststoffbehältern erfassen, die für sichtbares Licht undurchlässig sind. Vor allem dank der Fortschritte von Sony im Bereich der SWIR-Sensortechnologie konnten in den letzten Jahren die Kosten für SWIR-Sensoren erheblich gesenkt werden. Dennoch sind bei SWIR-Systemen aufgrund der speziellen Linsenmaterialien, die für SWIR-Optiken benötigt werden, die Kosten meist wesentlich höher als für Systeme im sichtbaren Bereich.
Edmund Optics verfolgt mit seinen SWIR-Objektiven einen neuen Ansatz und macht sich zunutze, dass viele Anwendungen der industriellen SWIR-Bildverarbeitung nicht zwingend im gesamten Wellenlängenbereich der neueren SWIR-Sensoren arbeiten. SWIR-LED-Lichtquellen sind in der Regel schmalbandig und erfordern keine Korrektur der Optik für das komplette Wellenband des kurzwelligen Infrarotspektrums. Die SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie verwenden daher gängigere Glasmaterialien in Kombination mit Beschichtungen, die speziell für 900 - 1700 nm optimiert sind. Unnötige Kostensteigerungen werden vermieden, während die volle Abbildungsleistung, die für SWIR-Systeme erforderlich ist, zur Verfügung steht.
Entwickler von SWIR-Systemen können dank der Objektive jetzt die Vorteile der kostengünstigen SWIR-Sensoren von Sony in vollem Umfang nutzen, was die SWIR-Bildgebung zu einer effektiven Option in Situationen macht, in denen sie bisher nicht zum Einsatz kam. Der Einzelstückpreis der SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie liegt zwischen 540 und 620 US-Dollar, während sich die Preise für herkömmliche SWIR-Objektive aus Spezialgläsern in der Regel im Bereich von 2.000 bis 5.000 US-Dollar bewegen.
Die kompakten, leichten Objektive von Edmund Optics zeichnen sich durch Arbeitsabstände und Auflösungen aus, die auf die SWIR-Fertigungsautomatisierung und -inspektion zugeschnitten sind. Sie sind mit Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln sowie einer Pixelgröße von 2,8 µm kompatibel und mit Festbrennweiten von 6 bis 50 mm erhältlich. Die SWIR-Objektive mit Festbrennweite werden unter Einhaltung enger Toleranzen gefertigt, was zu einer hohen Abbildungsleistung sowie einer geringen Abweichung von Objektiv zu Objektiv führt und eine einfache Installation in mehreren Systemen parallel ermöglicht.
Edmund Optics wendet den beschriebenen Ansatz auch bei der Entwicklung der kostengünstigen telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive an. Kostspielige Überspezifikationen werden durch die beiden neuen SWIR-Objektivfamilien vermieden und kurzwelliges Infrarot wird für den Kunden zugänglicher als je zuvor.
Die SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie von Edmund Optics® sind ab Lager verfügbar und können sofort versendet werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Über Edmund Optics®:
Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein anerkannter Anbieter von hochwertigen optischen Komponenten und Lösungen und unterstützt unterschiedlichste Märkte wie den Life-Science-Markt, die Biomedizin, die industrielle Inspektion, den Halbleitermarkt und die Forschung und Entwicklung. Die Firma beschäftigt derzeit über 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.
Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten. Der Advanced Manufacturing Service beinhaltet das kundenspezifische Design, die Prototypenentwicklung sowie die Fertigung großer Stückzahlen.
Das Unternehmen besitzt vier Designzentren und neun spezialisierte Fertigungsstätten auf der ganzen Welt, in denen jährlich über 2 Millionen optische Komponenten und 175.000 optische Baugruppen entwickelt und gefertigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de
Kontakt:
Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®