Edmund Optics, ein weltweit führender Hersteller von optischen Komponenten und Bildverarbeitungslösungen, hat sein Angebot an kurzwelligen Infrarot-Bilverarbeitungskomponenten (SWIR) erweitert und bietet nun ein komplettes Sortiment von Standardkameras, Objektiven, Beleuchtungen, Filtern und Zubehör an – alles aus einer Hand. Da die SWIR-Technologie inzwischen leichter zugänglich ist, entwickelt sich die SWIR-Bildverarbeitung von einer Nischenanwendung zu einem Mainstream-Einsatz in Produktionsumgebungen und automatisierten Inspektionslinien.
Dieser Wandel schafft neue Möglichkeiten für Hersteller und Systemintegratoren, Bilddaten zu erfassen, die für herkömmliche Kameras unsichtbar sind. Zu den Anwendungen gehören die Überwachung von Flüssigkeitsständen in undurchsichtigen Behältern, die Erkennung versteckter Defekte in Kunststoffen und die Verbesserung der Qualitätssicherung in Systemen der industriellen Bildverarbeitung. Durch die Vereinigung aller wichtigen Komponenten unter einem Dach – von Teledyne- und LUCID Vision Labs™-Kameras und TECHSPEC®-Optiken bis hin zu Effilux- und ProPhotonix-Beleuchtungen – vereinfacht Edmund Optics die Integration und beschleunigt die Systementwicklung.
Die Verfügbarkeit von SWIR-Bildverarbeitungskomponenten von einem einzigen Anbieter beschleunigt Implementierungen, minimierte Verzögerungen und gewährleistet eine höhere Prozesssicherheit in anspruchsvollen industriellen Prüfabläufen. Durch den 24/7-Zugang zu erfahrenen Ingenieuren versetzt Edmund Optics Kunden in die Lage, die Leistung und die Kostenvorteile der SWIR-Technologie noch heute zu nutzen.
Über Edmund Optics®:
Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.
Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.
Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de.
Kontakt:
Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications