Produkt in den Warenkorb gelegt
Edmund Optics® verkauft den VERI-Q PCR 316 nicht selbst, Anfragen zu diesem Gerät sollten an MiCo BioMed gerichtet werden.
ITOS Trutzschler

Fallstudie:
Optik zur Diagnose des neuartigen Coronavirus

Es ist essentiell ansteckende Krankheiten wie COVID-19 (verursacht durch das neuartige Coronavirus) schnell zu diagnostizieren und zu behandeln.

Schnelle, zuverlässige und genaue
Tests auf COVID-19

Die COVID-19-Pandemie, ausgelöst durch das neuartige Coronavirus, hat uns in eine globale Gesundheitskrise geführt. Mehr als jemals zuvor werden schnelle, zuverlässige und genaue Tests benötigt, um die hochinfektiöse Krankheit einzudämmen. Das südkoreanische Unternehmen MiCo BioMed hat ein schnelles, hochsensibles, molekulares Testgerät mit dem Namen VERI-Q PCR 316 entwickelt, das COVID-19 innerhalb einer Stunde detektieren kann.

Das tragbare Gerät verwendet optische Filter, Strahlteiler, Linsen und Spiegel für eine reverse Transkriptions-Polymerasekettenreaktion (rRT-PCR), bei der eine kleine DNA-Probe verstärkt und im Detail analysiert wird. Da die Testergebnisse innerhalb einer Stunde zur Verfügung stehen, ist das VERI-Q PCR 316 ein starkes Mittel, um die Ausbreitung von COVID-19 aufzuhalten. Das VERI-Q PCR 316 wird zurzeit weltweit in verschiedenen Ländern eingesetzt, z. B. in Polen, Ungarn, Rumänien, Ecuador, Bangladesch, dem Senegal und Brasilien.  

 Das tragbare Gerät VERI-Q PCR 316 von MiCo BioMed verwendet optische Filter, Strahlteiler, Linsen und Spiegel für eine reverse Transkriptions-Polymerasekettenreaktion (rRT-PCR), bei der eine kleine DNA-Probe verstärkt und im Detail analysiert wird.

Genetisches Material von Nasenabstrichen wird in einer einzigartigen Testmöglichkeit untersucht. Die DNA der Probe wird während des rRT-PCR-Tests exponentiell vervielfältigt, um eine genaue Analyse zu ermöglichen.

Die Centers for Desease Control (CDC) in den USA haben RT-PCR-Tests für den Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 zugelassen.1
Schnelle, zuverlässige und genaue Tests auf COVID-19

Geschwindigkeit ist bei einer globalen Gesundheitskrise ausschlaggebend

Andere Diagnosesysteme für COVID-19 benötigen mehr als 24 Stunden, um Ergebnisse zu liefern. Dies macht sie für Tests an Flughäfen und Grenzen ungeeignet. Das VERI-Q PCR 316 verwendet Echtzeit-PCR-Analysen und liefert Ergebnisse innerhalb einer Stunde, sodass Reisende an der Teststelle auf ihre Ergebnisse warten können. Wenn der Test negativ ist, können die Personen weiterreisen, ist er positiv, können sie isoliert und behandelt werden.  

Wie werden Optiken bei der COVID-19-Detektion eingesetzt?

Viele PCR-Systeme basieren auf Fluoreszenz: Doppelsträngige DNA-Moleküle werden mit fluoreszierenden Farbstoffen markiert, die Licht emittieren, wenn sie einer kürzeren Wellenlänge ausgesetzt sind.2 Bei solchen Geräten wird ein ähnliches Prinzip wie in der Fluoreszenzmikroskopie angewendet (Abbildung 1).

SpectralMD’s wound imaging system in use
Abbildung 1: Das optische Design von fluoreszenzbasierten PCR-Testsystemen wie dem VERI-Q PCR-316 ähnelt diesem Aufbau eines einfachen Fluoreszenzmikroskops.

Ein Anregungsfilter ermöglicht die Transmission von Wellenlängen einer Beleuchtungsquelle, die die Fluoreszenzprobe anregen würden. Diese Anregungswellenlängen werden von einem dichroitischen Filter reflektiert und durch eine Linse auf die Probe fokussiert. Die Fluoreszenzemission der Probe wird durch den dichroitischen Filter transmittiert und mithilfe von Linsen auf den Detektor des Systems fokussiert. Die Messung der Fluoreszenzmenge ermöglicht dem PCR-Testsystem eine Aussage darüber, ob Moleküle vorhanden sind, die eine COVID-19-positive Probe anzeigen.

Edmund Optics ist stolz darauf, optische Komponenten für lebensrettende Anwendungen wie das VERI-Q PCR 316 von MiCo BioMed zu liefern. Dieses Gerät sowie unzählige andere Technologien, die durch Optik möglich gemacht werden, tragen dazu bei, eine sicherere und gesündere Zukunft zu schaffen.  

References

1. "ACCELERATED EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST." Laboratory Corporation of America, Mar. 2020.

2. "Real Time PCR." PREMIER Biosoft, www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html.

War dieser Inhalt nützlich für Sie?
Bandpassfilter TECHSPEC LOGO

Bandpassfilter

  • Bandbreiten von gerade einmal 5 nm
  • Gängige Wellenlängen für häufig verwendete Fluorophore
  • Sets mit verschiedenen Filtern verfügbar
Jetzt ansehen
Strahlteiler TECHSPEC LOGO

Strahlteiler

  • Platten, Würfel, Pellicle oder andere Typen
  • Polarisierend, nicht polarisierend oder für Laserlinien
  • Beschichtungen von 350 - 1620 nm
Jetzt ansehen
Optische Linsen TECHSPEC LOGO

Optische Linsen

  • Sphärisch, asphärisch und achromatisch
  • Große Auswahl an Größen und Beschichtungen
  • Linsen aus Glas, Kunststoff oder kristallinem Material für jede Anwendung
Jetzt ansehen
Optische Spiegel TECHSPEC LOGO

Optische Spiegel

  • Große Auswahl an metallischen und dielektrischen Beschichtungen
  • Plan, fokussierend oder in einer speziellen Form
  • Versionen mit hoher laserinduzierten Zerstörschwelle
Jetzt ansehen
Optik ist unsere Zukunft
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;