Produkt in den Warenkorb gelegt

Firmenhauptsitz

101 East Gloucester Pike
Barrington, NJ 08007 USA

Das Zentrum unserer weltweiten Geschäftsaktivitäten, unser Hauptsitz in Barrington, dient als Standort für unser amerikanisches Engineering, einen Teil unserer Fertigung, die Qualitätssicherung und unseren Versand.

ISO
ISO 9001:2015
Zertifikat ansehen
ISO 13485:2016
Zertifikat ansehen

Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert!

ISO Logo

Edmund Optics freut sich bekanntgeben zu können, dass mehrere seiner Einrichtungen, einschließlich der Unternehmenszentrale in Barrington, New Jersey, nach ISO 9001 zertifiziert sind. Edmund Optics wendet ein strenges globales Qualitätsprogramm an, das von erfahrenen Mitarbeitern überwacht und durch innovativste optische Tests unterstützt wird.

Die von Edmund Optics hergestellten Produkte werden im Rahmen des Qualitätsprogramms des Unternehmens und in Übereinstimmung mit den globalen Qualitätsverfahren von Edmund Optics strengen, gründlichen Tests unterzogen.


Wir sind nach ISO 13485:2016 zertifiziert!

Edmund Optics ist offiziell nach ISO 13485 zertifiziert worden. Diese Zertifizierung bescheinigt Edmund Optics, dass das Unternehmen über ein hervorragendes Qualitätsmanagementsystem verfügt, um die Anforderungen der Kunden und der Behörden für die Herstellung von Komponenten und Baugruppen medizinischer Geräte zu erfüllen. Die Schlüsselkomponenten des zertifizierten globalen Qualitätskontrollprogramms sind robuste Präventiv- und Korrekturmaßnahmen, hochmoderne Messplattformen und ein Engagement für kontinuierliche Verbesserungen.

Edmund Optics liefert optische Komponenten und Baugruppen für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen, von der Fluoreszenzbildgebung über die Durchflusszytometrie bis hin zur optischen Kohärenztomographie und mehr. Diese Anwendungen können Leben retten und die Lebensqualität weltweit verbessern und sie beinhalten Komponenten von Edmund Optics wie optische Filter, Linsen, Fenster, Spiegel, Polarisatoren, Strahlteiler und Mikroskopobjektive. Erfahren Sie mehr über Optik in Life-Science-Anwendungen und medizinischen Geräten.


ISO 14001 - Richtlinien zur Umweltverträglichkeit

Edmund Optics ist seit 1942 führend im Bereich Optik und optische Komponenten. Seit unserer Gründung haben wir unsere Praktiken kontinuierlich geändert, um den Anforderungen eines sich ständig verändernden Marktes gerecht zu werden. Mit dem stetig zunehmenden Umweltbewusstsein hat auch Edmund Optics das Umweltmanagement zu einem zentralen Anliegen gemacht. Wir tun dies durch die Einführung von ISO 14001, einem Umweltmanagementsystem, das Kriterien für die Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Abfallreduzierung festlegt. Wir hoffen, dass unsere Initiative sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Waren, Dienstleistungen und Produkten vorantreibt und aufrechterhält und die Abfallmenge sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens reduziert. Wir sind stolz darauf, dass wir im Januar 2016 die Zertifizierung erhalten haben.


ISO-Erklärung

Die Umweltpolitik von Edmund Optics Barrington soll sicherstellen, dass die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit die Umweltziele von Edmund Optics verstehen. Edmund Optics verfolgt den Grundsatz sicherzustellen, dass die Umweltauswirkungen seiner Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen so gering wie möglich sind. Edmund Optics verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes, zur Reduzierung von Schadstoffen und zur Einhaltung aller gesetzlichen und anderen Anforderungen, die unsere Umweltaspekte betreffen.

ITAR-registriert und -konform

Edmund Optics hält sich an die International Traffic in Arms Regulations (ITAR), eine Reihe von Verordnungen der US-Regierung, mit denen die Herstellung und der Export von Rüstungsartikeln kontrolliert wird.

Edmund Optics ist ITAR-registriert und -konform und fertigt optische Komponenten unter strengster Geheimhaltung. Die ITAR-Bestimmungen schreiben vor, dass Informationen und Materialien, die sich auf Verteidigungs- und Militärtechnologien beziehen, nur an US-Personen weitergegeben werden dürfen, es sei denn, es liegt eine Genehmigung des Außenministeriums vor.

Kurz gesagt, Ihre Bestelldaten werden vertraulich behandelt, wenn Sie Komponenten von Edmund Optics kaufen. Wir treffen umfangreiche Vorkehrungen zur Sicherung unserer Produktionsanlagen sowie aller sensiblen Dokumente und Ausdrucke. Da wird ein ITAR-registrierter und -konformer Hersteller sind, haben Sie die Gewissheit, dass bei der Herstellung Ihrer optischen Komponenten alle Bundesvorschriften und -bestimmungen eingehalten werden.

ISO 14001

Edmund Optics arbeitet daran, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, indem es zunächst verschiedene Ansatzpunkte identifiziert. Dazu gehören die Verringerung des Papierverbrauchs, intelligentere Verpackungen, umweltfreundlichere Praktiken in der Küche und Cafeteria und die Verbesserung unserer Recyclingverfahren. Um den Papierverbrauch zu senken, sind alle Drucker auf beidseitigen Druck eingestellt. Außerdem werden die Mitarbeiter ermutigt, elektronische Alternativen zum Drucken zu nutzen. Dadurch hat sich der Papierverbrauch für Drucker drastisch verringert. Unsere Verpackungen wurden umgestaltet, um den Abfall im Laufe der Zeit zu reduzieren. In der Küche und der Cafeteria wurden Küchenartikel auf biologisch abbaubare, umweltfreundliche Alternativen umgestellt, und im gesamten Gebäude wurde Recycling eingeführt.

Verpackung

Um unsere Umweltauswirkungen im Lager zu verbessern, haben wir begonnen, einige unserer sekundären Verpackungsmaterialien zu ersetzen. Dazu gehörte die Umstellung unserer Schaumstoffverpackungen und Stoffbeutel für Linsenverpackungen auf nachhaltigere Alternativen. Wir haben unsere alten Verpackungen durch recycelten und biologisch abbaubaren Karton und Pergamenthüllen ersetzt. Darüber hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit einem Verpackungsunternehmen unsere Primärverpackungen neu gestaltet, um überflüssigen Versandmüll zu reduzieren.

Grüne Cafeteria & Küche

Im Jahr 2014 verbrauchte allein Edmund Optics Barrington rund 52.000 Styroporbecher, was einem Durchschnitt von 276 Bechern pro Person und Jahr entspricht. Um dies zu ändern, wurde die Verwendung von Styroporbechern abgeschafft. Alle Mitarbeiter wurden mit wiederverwendbaren Kaffeebechern und Trinkbechern ausgestattet. In der Küche wurden Plastikutensilien durch biologisch abbaubare Alternativen ersetzt. Dies war ein großer Erfolg. Plastik- und Styroporbecher sind im Gebäude nicht mehr zu finden, und Einweggeschirr wird nun in Mülldeponien biologisch abgebaut.

Recycling

Wir bemühen uns, die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle auf sichere und umweltfreundliche Weise zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sind wir Partnerschaften mit Abfall- und Recyclingbetrieben eingegangen, die sich um die im Büro und im Lager anfallenden Abfälle und Wertstoffe kümmern. Dazu gehören unter anderem 15 Tonnen Karton und 5 Tonnen Papier pro Jahr. Um unsere Recyclinggewohnheiten auf individueller Ebene zu verbessern, haben wir in allen Büros und in der Cafeteria Einweg-Recyclingbehälter aufgestellt.

RoHS & REACH

Edmund Optics ist bestrebt, alle geltenden Umweltvorschriften und -gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, nicht nur einzuhalten, sondern zu übertreffen. Die RoHS-Konformität ist ein Teil davon. Die RoHS-Richtlinie „Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Recast“ oder „RoHS 2“ wurde am 8. Juni 2011 verabschiedet und am 1. Juli 2011 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, womit das Datum des Inkrafttretens festgelegt wurde. Sie hebt die ursprüngliche RoHS-Richtlinie auf, die seit Juni 2006 gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) regelt. Am 22. Juli 2019 wurde die Liste der gefährlichen Chemikalien auf 10 erweitert; diese Änderung wird allgemein als RoHS 3 bezeichnet.

Die RoHS-Richtlinie regelt die Verwendung von zehn gefährlichen Stoffen (Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP)) in Elektro- und Elektronikgeräten und beschränkt deren Verkauf auf dem Markt der Europäischen Union.

Die RoHS-Richtlinie umfasst im Rahmen der Überarbeitung nun auch eine Richtlinie zur CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass ein elektrisches/elektronisches Produkt, Gerät oder eine Anlage, die das CE-Zeichen trägt, auch RoHS-konform ist. Die Auswirkungen der RoHS-Richtlinie sind auf der ganzen Welt zu spüren. Die meisten Produkthersteller, Importeure und Exporteure sowie die Verbraucher verlangen, dass die von ihnen gekauften Produkte dieser Richtlinie entsprechen, oder sie nutzen eine Ausnahmeregelung, die es ihnen erlaubt, das Produkt auf dem EU-Markt zu verkaufen.

Was passiert, wenn mein Produkt einen dieser sechs Gefahrstoffe enthält?

Ein Produkt, das die von der Richtlinie erlaubten Höchstwerte überschreitet, darf in der Europäischen Union nach dem 1. Juli 2006 nicht mehr verkauft werden. Denken Sie daran, dass viele andere Länder ihre eigene Version von RoHS und andere Initiativen zur Beschränkung von möglicherweise gefährlichen Substanzen entwickelt haben.

Entsprechen die Produkte, die ich von Edmund Optics kaufe, der RoHS-Richtlinie?

Als Hersteller und Lieferant einer breiten Palette von Produkten überprüft Edmund Optics zusammen mit Produktdesignern und Zulieferern ständig unser Produktangebot, um unsere Produktlinien zu verbessern und die RoHS-Anforderungen so weit wie möglich zu erfüllen. Aufgrund der komplexen Natur der Optik ist bei vielen optischen Komponenten der Einsatz von Substanzen mit Beschränkungen erforderlich, um den effektiven Brechungsindex, die partielle Dispersion und die UV-Durchlässigkeit für verschiedene technische Anwendungen zu erhalten. Für diese Produkte, die diese Stoffe enthalten, gelten Ausnahmen, diese werden regelmäßig von der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüft. Es kann vorkommen, dass eine Ausnahmeregelung nicht verlängert wurde oder abgelaufen ist. Wir werden mit der gebotenen Sorgfalt dafür sorgen, dass die Website und alle Unterlagen in diesem Fall so schnell wie möglich aktualisiert werden.

Welche Änderungen wurden mit RoHS 2 vorgenommen, die sich auf die Produktlinien von Edmund Optics auswirken?

Verfall von Ausnahmen: Die Ausnahmeregelungen, die für einige unserer Produkte gelten, laufen nun aus. Diese Ausnahmen können von der EU-Kommission frühestens 6 Monate vor Ablauf verlängert werden.

CE-Zeichen: Erforderlich für Elektronik, die Edmund Optics direkt in die Europäische Union einführt. Dies gilt nicht für unsere optischen Materialien und Produkte, die nicht als Elektronik gelten. Wenn ein Artikel, den Sie kaufen möchten, nicht RoHS-konform ist, wenden Sie sich bitte an einen unserer Produkt-Support-Spezialisten, der Ihnen dabei helfen kann, ein RoHS-konformes Produkt für Ihren Anwendungsbedarf zu finden. Verwenden Sie unser RoHS-Lookup-Tool., um den aktuellen Status bestimmter Bestandsnummern zu erfahren und ein Zertifikat für konforme Bestandsnummern zu drucken.

Eine weitere Vorschrift, an deren Einhaltung wir ständig arbeiten, ist die REACH-Verordnung - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Ziel von REACH ist es, sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Umwelt vor von Chemikalien ausgehenden Risiken zu schützen. Da die Liste der Chemikalien mehrmals pro Jahr aktualisiert wird, unterhält Edmund Optics eine Datenbank, um diese Vorschrift kontinuierlich zu erfüllen.

Wenn Sie mehr über unser Engagement für Nachhaltigkeit erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Seite Nachhaltigkeit .

KULTUR

Ehrenamtliche Arbeit wird bei Edmund Optics sehr geschätzt, und deshalb wird allen Vollzeitbeschäftigten ein bezahlter freier Tag im Jahr angeboten, an dem sie sich ehrenamtlich für eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl engagieren können. Einige der Organisationen, bei denen sich Mitarbeiter ehrenamtlich engagiert haben, sind Surfrider Foundation, Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ und viele mehr.

Edmund Optics Barrington veranstaltet jedes Jahr den „Take Your Child to Work Day“, an dem die Mitarbeiter ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen und einen Tag lang Spaß haben. Die Kinder erforschen mit den Mitarbeitern des Unternehmens die Optik und führen gemeinsam Experimente durch. Am Ende des Tages versammeln sich alle, um zur Erinnerung an diesen Tag einen Baum zu pflanzen, der in den kommenden Jahren wachsen wird.

Jeden Monat arbeitet Edmund Optics mit einer Wohltätigkeitsorganisation zusammen, für die die Mitarbeiter spenden können. Der von den Mitarbeitern gesammelte Betrag wird vom Unternehmen aufgestockt und dann an die jeweilige Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Einige Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen Edmund Optics zusammenarbeitet, haben einen ökologischen Schwerpunkt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;