Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Keysight tritt dem Trusted Optical Partnerships Programm von Edmund Optics® bei

Optisches Design und Beratung durch Experten werden einfacher und bequemer denn je

12/16/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Optiken und Bildverarbeitungskomponenten, freut sich bekanntzugeben, dass Keysight Technologies dem Trusted Optical Partnerships (TOPs) Programm von Edmund Optics beigetreten ist. Die strategische Zusammenarbeit erleichtert den Zugang zu den Optikdesignexperten des Optical Design Engineering (ODE) von Keysight – gemeinsam mit der Serienfertigung von Edmund Optics entsteht so ein leistungsstarkes Angebot für kosteneffiziente und robuste Komplettlösungen.

Keysight ODE ist führend im Bereich Optikdesign- und Analysesoftware und bietet intelligente, vorausschauende optische Designwerkzeuge an – darunter CODE V für das Design von Bildgebungssystemen, LightTools für das Beleuchtungsdesign, LucidShape für das Design von Automobilbeleuchtung, ImSym für die virtuelle Prototypenerstellung von Bildgebungssystemen und Rsoft, ein Photonik-Tool für die elektromagnetische Simulationen von photonischen und optoelektronischen Geräten.

ODE wird in der Optikindustrie aufgrund der umfassenden Fachkenntnisse im Bereich Optikdesign sehr geschätzt und bearbeitet die komplexesten und anspruchsvollsten Designherausforderungen. So werden Design- und Analyseberatungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen angeboten, darunter Bildgebung, Laser, Beleuchtung und Systemtechnik. Das ODE-Team hat bereits zahlreiche Auszeichnungen im Optikdesign erhalten, darunter den renommierten NASA Public Service Group Achievement Award für Beiträge zu Weltraumforschungsmissionen. Zudem wurden den Mitarbeitenden von ODE 132 Patente im Bereich des optischen Designs erteilt.

Durch den Beitritt von Keysight zum TOPs-Programm profitieren Kunden künftig unmittelbar von der Design- und Beratungsexpertise von ODE, die nun direkt in die globale Fertigungsinfrastruktur von Edmund Optics integriert ist. Dank dieser Zusammenarbeit lassen sich optische Baugruppen – von Bildverarbeitungsobjektiven und Laseroptiksystemen bis hin zu komplexen Lösungen mit Elektronikintegration oder Motorisierung – noch effizienter realisieren und nahtlos vom innovativen Design in die skalierbare Produktion überführen. Kunden profitieren dabei von ganzheitlichen Komplettlösungen innerhalb einer vertrauensvollen Partnerschaft.

Das TOPs-Programm von Edmund Optics ist ein Netzwerk von sich ergänzenden Geschäftspartnern, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch Zusammenarbeit und den Austausch von Fachwissen umfassende Produktentwicklung und -fertigung aus einer Hand anzubieten. Mit diesem Netzwerk haben Kunden Zugang zu einem breiten technischen Fachwissen und Produktlieferungen aus einer einzigen zuverlässigen Quelle.

Mehr über das TOPs-Programm und TOPs-Erfolgsgeschichten erfahren Sie unter https://www.edmundoptics.de/company/tops

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.keysight.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director Corporate Affairs, Communications & Industry Relations
[email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;