Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® ist Sponsor der Konferenz Neuroscience of the Everyday World

7/24/2025,   —

Edmund Optics® ist stolz darauf, Goldsponsor der dritten Neuroscience of the Everyday World Conference zu sein, die vom 28. bis 29. Juli 2025 in Boston, Massachusetts, stattfindet und an der man auch virtuell teilnehmen kann.

Veranstaltet vom Neurophotonics Center der Boston University bringt dieses inspirierende Event führende Expert:innen aus der Informatik, Biomedizintechnik, Kognitionswissenschaft, Neurologie und klinischen Neurowissenschaften zusammen, um bahnbrechende Forschung zur Funktion des menschlichen Gehirns und zur Hirnmessung in realen Anwendungskontexten zu präsentieren. Im Fokus stehen innovative Methoden, alltagsnahe Anwendungen und ein breites Spektrum gesunder sowie krankheitsbedingter Zustände.

Als wichtiger Zulieferer der Neurowissenschafts-Community bietet Edmund Optics optische Komponenten und Lösungen, die speziell auf Anwendungen in den Neurowissenschaften zugeschnitten sind, und zwar entlang des gesamten Strahlengangs. Durch die enge Zusammenarbeit mit Expert:innen auf diesem Gebiet möchte sich das Unternehmen weiter als anerkannter Lösungsanbieter in den Bereichen Optik und Photonik etablieren und als Wegbereiter, der hilft, die Herausforderungen von morgen zu meistern. Die Gesundheit des Gehirns zählt dabei zu den wichtigsten.

„Die Unterstützung von Initiativen wie dieser Konferenz passt perfekt zu unserer Mission, Spitzenforschung durch zuverlässige optische Lösungen zu fördern“, erklärt Ashley Sweeney, Director Marketplace Customer Service von Edmund Optics. „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit führenden Neurowissenschaftlern zu vertiefen und zu echten Fortschritten beim Verständnis des menschlichen Gehirns beizutragen.“

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert.

Edmund Optics bietet sowohl einen robusten Onlineshop mit über 34.000 vorrätigen optischen Produkten, als auch einen Bereich Advanced Manufacturing für kundenspezifisches Design und skalierbare Produktion.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;