Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics® erweitert sein Portfolio für die wissenschaftliche Bildverarbeitung durch neue Partnerschaft mit Teledyne Photometrics

Ab sofort sind eigens für wissenschaftliche Zwecke entwickelte Kameras bei Edmund Optics erhältlich. Damit ist eine rationelle Beschaffung von Komponenten für die wissenschaftliche Bildverarbeitung aus einer Hand über den Onlineshop des Unternehmens möglich. 

3/17/2026, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Optik und Bildverarbeitung, hat eine neue Partnerschaft mit Teledyne Photometrics bekannt gegeben, die erstmals Kameras für wissenschaftliche Zwecke in das umfangreiche Portfolio von Edmund Optics einbringt.

Die Partnerschaft erweitert das Angebot von Edmund Optics über die industrielle Bildverarbeitung hinaus in den Bereich der wissenschaftlichen Bildverarbeitung und adressiert damit die wachsende Nachfrage nach quantitativer, lichtschwacher Datenerfassung in Life-Science- und Forschungsanwendungen. Im Gegensatz zu Systemen, die für die industrielle Bildverarbeitung ausgelegt sind, wurden die Kameras von Teledyne Photometrics speziell für die quantitative wissenschaftliche Bildverarbeitung entwickelt. Damit können Forscher und OEM-Systementwickler auch in anspruchsvollen Umgebungen schwache Signale zuverlässig erfassen.

John McGuire, Brand Manager of Partner Products bei Edmund Optics, erklärt dazu:

„Teledyne Photometrics ist weithin anerkannt für seine führende Rolle in der wissenschaftlichen Bildverarbeitung und der fortschrittlichen sCMOS-Technologie, und wir sind stolz darauf, die Kameras dieses Unternehmens in das Portfolio von Edmund Optics aufzunehmen. Diese Partnerschaft ist Ausdruck einer starken technischen und strategischen Übereinstimmung zwischen unseren Organisationen. Durch die Aufnahme der wissenschaftlichen Kameras von Teledyne Photometrics in unsere Produktpalette von Teledyne Vision Solutions können unsere Kunden komplette, hochleistungsfähige wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme mit Komponenten von einem einzigen vertrauenswürdigen Anbieter bauen. Unsere gemeinsame Präsenz in Tucson, Arizona, stärkt diese Zusammenarbeit weiter und unterstützt eine engere technische Koordination und einen verbesserten Service für unsere Kunden."

Zu den jetzt bei Edmund Optics erhältlichen Modellen gehören:

  • Prime™ BSI Express USB-3.2-Kameras – Eine kompakte und dennoch leistungsstarke sCMOS-Bildverarbeitungslösung, die hochauflösende, hochempfindliche Bilder bei hohen Geschwindigkeiten liefert – selbst bei niedrigen Signalpegeln.
  • Iris™ USB-3.0-Kameras & Iris™ PCIe-Kameras – Die Iris-Familie von sCMOS-Kameras bietet hochauflösende Bildverarbeitung bei geringer Vergrößerung über Bildfelder von bis zu 25 mm. Mit kleinen 4,25-µm-Pixeln ermöglicht Iris eine detaillierte Bildverarbeitung großer Proben mit hohem Durchsatz ohne dabei Abstriche bei der Bildqualität zu machen.
  • Moment™ USB-3.2-Kameras – Eine ultrakompakte 7-Megapixel-CMOS-Kamera mit echtem Global Shutter, der bewegte Objekte „einfriert“. Da Daten und Strom über ein einziges USB 3.2 Gen 2-Kabel übertragen werden, vereinfacht Moment die Integration und nimmt bis zu 50 Bilder pro Sekunde auf.
  • Retiga™ E USB-Kameras – Mit der Retiga E Familie hält die Langzeitbelichtung Einzug in das CMOS-Zeitalter. Die fortschrittliche Kontrolle des thermischen Rauschens ermöglicht Belichtungszeiten von über einer Stunde bis zu 10 Stunden, je nach Modell. Mit Sensoren mit hoher Pixelzahl und außergewöhnlich niedrigem Dunkelstrom unterstützt Retiga E sowohl die Hochgeschwindigkeitsbildgebung als auch die Erkennung ultraschwacher Signale.

Dank dieser Partnerschaft können Kunden nun komplette wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme aufbauen, indem sie sowohl Kamera als auch ergänzende Optiken, Bildverarbeitungsobjektive, Mikroskopieobjektive, Beleuchtung, Zubehör und vieles mehr direkt aus dem über 34.000 Produkte umfassenden Portfolio von Edmund Optics beziehen. Mit einem Lagerbestand, schnellem weltweitem Versand und technischem Support rund um die Uhr bietet Edmund Optics eine bequeme und zuverlässige Anlaufstelle für die Beschaffung von Komponenten für wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme aus einer Hand.

John Deasy, OEM Business Development bei Teledyne Photometrics, kommentiert:

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Edmund Optics, um den Zugang zu den fortschrittlichen Bildverarbeitungslösungen von Teledyne Photometrics zu erweitern. Edmund Optics ist ein zuverlässiger Marktführer in den Bereichen Bildverarbeitung, Optik und Photonik. Der umfangreiche Katalog kompatibler Komponenten macht es für Kunden einfacher denn je, komplette Bildverarbeitungssysteme zu bauen. Unsere Kameras sind Spitzenprodukte – bekannt für ihre außergewöhnliche Empfindlichkeit und rauscharme Abbildungsleistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie und Lebendzell-Imaging in Hochgeschwindigkeit. Kein anderer Anbieter bietet Bildverarbeitungslösungen, die der Präzision und Innovation von Teledyne Photometrics entsprechen. Diese Zusammenarbeit baut auf den starken Beziehungen auf, die Edmund Optics bereits mit anderen Teledyne-Sparten unterhält, und wir sind stolz darauf, das Team von Edmund Optics durch die Bereitstellung von Produktschulungen und Ressourcen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Kunden von Anfang an fachkundige Beratung und Unterstützung erhalten.“

Für Kunden wird es durch die Partnerschaft einfacher, komplette Bildverarbeitungssysteme von einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter zu beziehen. Mit den wissenschaftlichen Kameras, die jetzt neben dem etablierten Portfolio optischer Komponenten von Edmund Optics erhältlich sind, können Kunden Bildverarbeitungssysteme effizienter und mit größerer Sicherheit entwickeln, prototypisieren und einsetzen.

Das Sortiment wissenschaftlicher Kameras von Teledyne Photometrics ist jetzt ab Lager bei Edmund Optics erhältlich.


Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de


Kontakt:

Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations 
[email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;