Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics® stellt hochpräzise kinematische Halterungen für nahtlose Systemintegration und wiederholbare Leistung in Präzisionsanwendungen vor

Hochpräzise Fassungen sind jetzt zusammen mit dem umfangreichen Optiksortiment von Edmund Optics erhältlich – so erhalten Sie vollständige, kompatible und sofort lieferbare optische Lösungen aus einer zuverlässigen Quelle

10/29/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® hat sein Angebot im Bereich Optomechanik mit der Einführung von hochpräzisen kinematischen Halterungen erweitert. Damit können Kunden sowohl Präzisionsoptiken als auch Präzisionshalterungen von einem einzigen, zuverlässigen Partner beziehen.

Die neuen Halterungen sind so konstruiert, dass sie genau zu den von Edmund Optics angebotenen optomechanischen und optischen Komponenten passen, was eine unmittelbare Kompatibilität zwischen Produktfamilien und eine mühelose Systemintegration gewährleistet. Damit werden Ingenieure und Forschungsteams in die Lage versetzt, komplette optische Assemblierungen schneller zu erstellen – ohne die Probleme bei der Ausrichtung, die durch die Nutzung unterschiedlicher Lieferanten entstehen.

Durch die Zusammenführung von Halterungen, Optiken und Support unter einem Dach rationalisiert Edmund Optics die Beschaffung und verkürzt die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft. Mit mehr als 34.000 vorrätigen Produkten, weltweitem technischen Support rund um die Uhr und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der optischen Technik bietet das Unternehmen ein einheitliches System von Komponenten, die auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind.

Für Unternehmen, die hochleistungsfähige oder thermisch empfindliche optische Systeme entwickeln, bietet Edmund Optics jetzt alles, was für die Präzisionsausrichtung benötigt wird – von Optiken in Lasergüte bis hin zu hochpräzisen Halterungen – und zwar sofort lieferbar und so gebaut, dass sie nahtlos zusammenarbeiten.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;