Es ist von großer Bedeutung schnelle und genaue Antikörpertests durchführen zu können, die bestimmen, ob bei einer Person eine Immunantwort auf eine ansteckende Krankheit wie z.B. COVID-19 (das neuartige Coronavirus) vorliegt.
Zwei typische Blutdiagnostikmethoden für das neuartige Coronavirus sind die Enzym-Immunassay-Methode (ELISA) und ein indirekter Fluoreszenz-Antikörpertest (IFA).
Für die direkte ELISA-Methode wird Blut eines Patienten benötigt, welches dann typischerweise in ein Labor gesendet und dort zu Blutserum weiterverarbeitet wird.4 Eine Mikrotiterplatte wird mit einem immobilisierten, synthetischen Spike-Protein vorbereitet, das eine ähnliche Form wie das neuartige Coronavirus hat. Das Serum wird auf die Mikrotiterplatte gegeben und die lgM- und lgG-Antikörper binden sich an das Antigen. Ungebundene Antikörper werden abgespült. Es wird außerdem eine chemische Flüssigkeit hinzugefügt, die die Farbe wechselt, wenn sich Antikörper an das Ziel-Antigen gebunden haben. Die Farbänderung ist proportional zu der Menge an Antigen-spezifischen Antikörpern in der Probe. Die Farbintensität kann visuell oder spektrophotometrisch über einen Immunassay-Lesegerät bestimmt werden (Ablauf dargestellt in Abbildung 2 oben).
Die zweite und vorteilhaftere serologische Diagnostikmethode ist der indirekte Fluoreszenz-Antikörpertest (IFA).
Die Schritte beim IFA-Test sind sehr ähnlich zu denen bei ELISA. Sowohl mit dem Virus infizierte als auch nicht infizierte Zellen werden in Vertiefungen auf Glasträgern aufgebracht. Wie auch bei der ELISA-Methode werden ungebundene Antikörper abgespült. Die Bindung primärer Antikörper an die Vertiefungen wird in der IFA-Methode über mit fluoreszierenden Farbstoffen versehene Anti-Immunglobuline gezeigt. Nachdem alle ungebundenen Konjugate abgespült sind, werden die Träger mit gepuffertem Glyzerin bedeckt und mit einem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. Die Form und der Ort der Fluoreszenz wird untersucht, um spezifische von nicht-spezifischen Reaktionen zu unterscheiden (Abbildung 3). Dies ist bei den meisten anderen serologischen Tests nicht möglich und ein großer Vorteil der IFA-Methode.5
Viele Immunassay-Lesegerät für die ELISA- oder IFA-Methode basieren auf Fluoreszenz oder Farbänderungen bei Enzymreaktionen und folgen einem ähnlichen Schema wie die Fluoreszenzmikroskopie (Abbildung 4). Beispiele für Firmen, die Geräte für Immunfluoreszenz-Anwendungen anbieten, sind BioTek Instruments, Molecular Devices, Essen BioScience und Thermo Fisher Scientific.
Ein Anregungsfilter ermöglicht die Transmission von Wellenlängen einer Beleuchtungsquelle, die die Fluoreszenzprobe anregen würden. Diese Anregungswellenlängen werden von einem dichroitischen Filter reflektiert und durch eine Linse auf die Probe fokussiert. Die Fluoreszenzemission der Probe wird durch den dichroitischen Filter transmittiert und mithilfe von Linsen auf den Detektor des Systems fokussiert. Durch Messung der Menge an Fluoreszenz kann das Immunassay-Lesegerät das Vorhandensein von COVID-19 Antikörpern bestimmen, die dann belegen, ob der Patient das Virus hatte oder nicht.
1Healthwise. (8. Dezember 2019) Immunoglobulins. Aus University of Michigan, Michigan Medicine: https://www.uofmhealth.org/health-library/hw41342
2. FDA. (13. Mai 2020) FAQs on Testing for SARS-CoV-2. Aus FDA Medical Devices: https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/faqs-testing-sars-cov-2#serology
3. CDC. (5. Mai 2020) Serology Testing for COVID-19. Aus Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/serology-testing.html
4. Udugama, K. K. (2020) Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection. ACS Nano, 14. Aus https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c02624
5. Charles River Laboratories International. (2016), Serologic Methods Manual. Aus Charles River Laboratories International: https://www.criver.com/sites/default/files/resources/SerologicMethodsManual.pdf
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®