Einrichtung eines optischen Labors: Grundausstattung und Arbeitsablauf
Autoren: Yamila Borsch
Sind Sie Einsteiger im Bereich der Optik oder bereits mit den Grundlagen vertraut, suchen aber nach einer übersichtlichen Informationsquelle? Dieser Leitfaden bietet einen kompakten und umfassenden Überblick über die wichtigsten Komponenten für die Einrichtung eines Optiklabors. Er behandelt die wichtigsten Parameter, stellt gängige optische Laborgeräte vor und skizziert einen praktischen Arbeitsablauf, der Sie beim Aufbau eines stabilen, flexiblen und präzisen optischen Laborsystems unterstützt.
Optiktische und Montageplatten für Laboraufbauten
Der Optiktisch ist die Grundlage für Ihre Einrichtung. Bei empfindlichen Experimenten empfiehlt es sich, in einen Optiktisch mit Schwingungsdämpfung zu investieren, da ein Dämpfungssystem Umgebungsstörungen wie Stöße und Vibrationen reduziert. Dadurch wird ein stabiler. zuverlässiger Strahlengang gewährleistet. Die Oberfläche eines optischen Tisches ist mit einem regelmäßigen Lochmuster aus Gewindelöchern versehen, so dass optomechanische Komponenten sicher befestigt werden können. Montageplatten (wie in Abbildung 1 gezeigt), auch Lochplatten genannt, sind kleinere Platten mit dem gleichen Lochmuster. Sie können auf einem Tisch oder einer anderen Oberfläche aufgestellt werden und bieten Flexibilität bei der Positionierung, Modularität und sogar Transportierbarkeit Ihrer Aufbauten.
Best Practice: Vergewissern Sie sich immer, dass all Ihre optomechanischen Komponenten (Schrauben, Stangen, Halterungen, Bühnen usw.) mit dem gewählten Lochmuster übereinstimmen. Es gibt zwei Standards für Lochmuster: Englisch (imperial) mit ¼"-20-Gewinde auf einem 1"-Raster und metrisch mit M6-Gewinde (6 mm) auf einem 25-mm-Raster. Englische und metrische Komponenten sind nicht kompatibel.
Optische Stangen und Stangenhalterungen
Zur Befestigung Ihrer optischen Komponenten auf dem Tisch oder der Montageplatte werden Stangen und Stangenhalterungen verwendet. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, wie ein solcher Aufbau aussieht.
Es handelt sich um Metallstangen, die in der Regel an beiden Enden mit einem Gewinde versehen sind. Sie können auch Außengewindeadapter enthalten. Ihr Gewindetyp (¼"-20 oder M6) hängt davon ab, ob Sie im englischen oder metrischen System arbeiten. Die Stangen sind in verschiedenen Längen erhältlich und können mit Adaptern kombiniert werden, um die gewünschte optische Höhe zu erreichen. Sie können mit einem Außengewinde direkt in den Tisch geschraubt oder in Stangenhalterungen montiert werden. Stangenhalterungen bieten eine stabile Befestigung für Stangen und ermöglichen eine einfachere Einstellung. Eine Flügelschraube an der Seite arretiert die Stange in ihrer Position. Die Stangenhalterungen selbst werden mit Schrauben, die dem Lochmuster entsprechen, am Tisch befestigt. Es gibt zwei Arten von Stangenhalterungen: Statische Stangenhalterungen halten die Stange durch eine Dreipunktkontaktkonstruktion fest. Um vertikale Einstellungen vorzunehmen, schieben Sie die Stange in die Halterung hinein und heraus und sichern sie mit der Feststellschraube. Vertikale Feineinstellungen sind schwierig. Höhenverstellbare Stangenhalterungen ermöglichen kleine vertikale Verschiebungen der Stange unter Beibehaltung der Ausrichtung. Sie können als kompakte Alternative zu größeren Z-Achsen-Verschiebebühnen dienen. Stangenklemmringe können verwendet werden, um die Stangenhöhe zu arretieren, so dass die Stange in der Halterung gedreht werden kann, ohne dass die Höhe neu eingestellt werden muss. Mit dem Stangenklemmring können Sie außerdem Halterungen bei gleicher Höhenposition schnell in den optischen Pfad hinein- und herausbewegen.
Best Practice: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Stangenlänge sorgfältig die vorgesehene Strahlhöhe und streben Sie eine einheitliche Arbeitshöhe für Ihren gesamten Aufbau an.
Linearbewegungskomponenten für optische Labore: Schienen und Reiter
Wenn sich die Bauteile linear durch den Aufbau bewegen und dabei ausgerichtet bleiben sollen, werden Schienen und Reiter wie in Abbildung 3 verwendet.
Die Positionierung des Reiters wird in der Regel manuell mit manuellen Verschiebebühnen vorgenommen. Die Schienen werden auf dem Tisch oder der Montageplatte montiert, während sich die Reiter entlang der Schienen bewegen können. Ein gängiges Beispiel ist das Schwalbenschwanz-Schienensystem, das den Reiter fest an der Schiene ausrichtet und so ein Kippen oder Wackeln verhindert. Die Reiter sind in der Regel mit einer Feststellschraube versehen, um sie zu arretieren. Einige Modelle verfügen auch über Knöpfe für die Feinverschiebung entlang der Schiene. Schienen und Reiter sind besonders nützlich, wenn Gruppen von Optiken neu positioniert werden müssen, ohne dass die Ausrichtung verloren geht (z. B. in Interferometern oder Abtastsystemen). Wie bei Tischen und Montageplatten ist auf die Kompatibilität zwischen metrischen und englischen Maßen zu achten.
Präzisionsbühnen für die optische Ausrichtung: Verstellbühnen, Drehbühnen, verkippbare Bühnen
Präzisionsbühnen bieten Feinausrichtungsmöglichkeiten und ermöglichen eine präzise Positionierung für eine Vielzahl optischer Anwendungen. Je nach Aufstellungsanforderungen können Sie zwischen zwei Verstellmöglichkeiten wählen – manuelle Verschiebebühnen und motorisierte Verschiebebühnen. Manuelle Bühnen nutzen in der Regel Mikrometerschrauben, um eine feine lineare Positionierung zu ermöglichen, während motorisierte Bühnen an den USB- oder RS-232-Anschluss eines Computers angeschlossen und per Software gesteuert werden können.
Die Bühnen werden nach ihrer Bewegungsrichtung in drei Hauptgruppen unterteilt:
- Lineare Verschiebebühnen (wie die in Abbildung 4 gezeigten) bewegen Komponenten entlang einer Achse (x, y oder z), mehrere Bühnen können zu 2D- oder 3D-Stapeln kombiniert werden. In diesen Videos finden Sie weitere Informationen zur Konfiguration von 2D-Verschiebebühnen und 3D-Verschiebebühnen.
- Drehbühnen ermöglichen eine kontrollierte Winkeleinstellung um eine zentrale Achse. Diese Bühnen sind besonders nützlich für Elemente wie Polarisatoren, Beugungsgitter oder Kristalle.
- Verkippbare Bühnen, auch Goniometer-Bühnen genannt, ermöglichen eine präzise Winkeleinstellung von optischen Komponenten. Durch die feine Steuerung der Neigung entlang einer oder zweier Achsen erlauben sie die genaue Ausrichtung von Spiegeln, Prismen, Linsen und anderen Proben, die in optischen Aufbauten eine hohe Winkelgenauigkeit erfordern.
Die Präzisionsbühnen können direkt auf dem optischen Tisch, auf Montageplatten oder auf Reitern montiert werden, was eine noch größere Flexibilität ermöglicht. Durch die Kombination mit Stangen, Schienen und Halterungen lassen sich äußerst anpassungsfähige präzise Systeme schaffen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Video, in dem wir die wichtigsten Spezifikationen für die Auswahl manueller Verschiebebühnen erläutern.
Optische Halterungen für die sichere Positionierung von Optiken
Bisher haben wir erörtert, wie man optische Komponenten im Raum positioniert. Ebenso wichtig ist es, wie man optische Komponenten innerhalb des mechanischen Rahmens montiert. Da es Optiken in vielen Formen und Größen gibt, gibt es auch eine große Auswahl an Halterungen. Feste Halterungen sind kompakt und starr und eignen sich, wenn die Ausrichtung nicht kritisch ist. Die Optik ist fixiert, und Einstellungen können nur durch Verschieben des gesamten optomechanischen Aufbaus vorgenommen werden. Verstellbare Halterungen sind für die Aufnahme von Optiken mit unterschiedlichen Durchmessern ausgelegt. Sie bieten zwar Flexibilität bei den Optiken, die untergebracht werden können, aber die Ausrichtung erfordert immer noch ein Verschieben der gesamten Halterung. Kinematische Halterungen ermöglichen eine Feineinstellung der Neigung über Stellschrauben, wie in Abbildung 5 zu sehen. Diese sind für die präzise Strahllenkung unerlässlich, z. B. für die sorgfältige Ausrichtung von Spiegeln zur Führung eines Laserstrahls.
Für speziellere Optiken wie Strahlteiler, rechtwinklige Spiegel und Off-Axis-Spiegel gibt es spezielle Halterungen. Verwenden Sie immer die richtige Halterung, um eine mechanische Belastung der Optik zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Video über wichtige Konzepte zur Auswahl von Halterungen für optische Komponenten.
Best Practice: Behandeln Sie alle Optiken mit Vorsicht – verwenden Sie Handschuhe oder Linsenpapier und vermeiden Sie ein zu festes Anziehen der Halterungen.
Schritt-für-Schritt-Installationsablauf im optischen Labor
Der folgende Arbeitsablauf bietet einen strukturierten Ansatz für die Gestaltung Ihres Setups. Sie können es an Ihre persönlichen Vorlieben oder experimentellen Vorgaben anpassen.
- Positionieren und ebnen Sie den optischen Tisch.
- Legen Sie Basiskomponenten wie Montageplatten oder Erhöhungen bereit.
- Installieren Sie Schienen und Reiter, wenn eine flexible lineare Positionierung erforderlich ist.
- Fügen Sie Stangen und Stangenhalterungen hinzu, bringen dann primäre Halterungen (z. B. Spiegel- oder Linsenhalterungen) ohne Optik an, um Abstand und Passform zu prüfen.
- Setzen Sie die Optik ein, sobald die mechanische Struktur bestätigt ist. Passen Sie die Höhe der Stangen nach Bedarf an.
- Nehmen Sie eine Grobausrichtung durch Einstellen der Neigung an den Halterungen vor.
- Ziehen Sie Befestigungselemente mit dem empfohlenen Drehmoment fest und stellen Sie sicher, dass nichts lose ist oder zu fest angezogen wurde.
- Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Ausrichtung mit Mikrometerschrauben, kinematischen Schrauben und Tischen vor, bis der Strahlengang optimiert ist.
Best Practice: Wenn Sie auf mechanischen Widerstand stoßen oder Instabilität feststellen, testen Sie das Bauteil immer zuerst ohne installierte Optiken. Optiken sind empfindlich und teuer – bauen Sie sie erst ein, wenn Sie sicher sind, dass die Mechanik reibungslos funktioniert.
Weitere visuelle Anleitungen finden Sie auch unter Bau eines Michelson-Interferometers im Labor: Anleitung zur Montage und Ausrichtung, wo die einzelnen Schritte zum Aufbau eines Michelson-Interferometers, wie in Abbildung 6dargestellt, erläutert werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®