Produkt in den Warenkorb gelegt

Innovative autofokussierbare und wasserfeste Objektivserien von Edmund Optics® gewinnen Gold und Bronze beim VSD Innovators Award 2021

6/17/2021,   —

Zwei innovative neue Produktserien von Edmund Optics® zählen zu den Gewinnern des VSD Innovators Award 2021. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie, hochauflösende Autofokus-Objektive mit integrierter Flüssiglinse, und die wasserdichten TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie gewannen Gold und Bronze in der Kategorie Beleuchtung, Objektive und Optik. Die Gewinner des VSD Innovators Award werden für die innovativsten Produkte und Lösungen in der industriellen Bildverarbeitung ausgezeichnet und durch eine Expertenjury gewählt.

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie kombinieren drei Eigenschaften, die bisher noch nicht in einem einzigen Objektiv vereint waren: eine integrierte Flüssiglinse für schnellen Autofokus, hohe Auflösung für Sensoren mit 12 Megapixeln und bis zu 1,1“ Größe und eine einfach zu nutzende Schnittstelle, die keine mechanischen Einstellungen erfordert. Die Objektive bieten Herstellern von industriellen Bildverarbeitungssystemen eine größere Tiefenschärfe bei gleichzeitig hoher Transmission und Geschwindigkeit und eröffnen so neue Möglichkeiten in der Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitung. Die LT-Serie hat den Preis in Gold gewonnen.

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie sind eine wasserdichte Version der TECHSPEC® Objektive der C-Serie. Der Einsatz von Schutztuben bei Bildverarbeitungssystemen in rauen Umgebungen ist somit nicht mehr notwendig. Die Objektive erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K, können für 30 Minuten bis zu 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden und halten Wasserstrahlen mit hohem Druck und hoher Temperatur stand. Die Objektive der Cw-Serie können direkt mit wasserdichten Kameras kombiniert werden und bieten so Herstellern von Bildverarbeitungssystemen eine ideale, versiegelte Möglichkeit für Anwendungen in rauen Umgebungen z. B. in der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie. Die Cw-Serie hat den Preis in Bronze gewonnen.

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie sind darüber hinaus ein vielversprechender Kandidat für den Gewinn des inspect Awards 2022. Diese Auszeichnung wird jährlich durch die Fachzeitschrift inspect vergeben, ein Fachmagazin für die industrielle Bildverarbeitung, das vom Verlagshaus Wiley herausgegeben wird. Nach der Auswahl der innovativsten Produkte aus allen Bewerbungen können die Leser aus den in die engere Wahl gekommenen Produkten das ihrer Meinung nach zukunftsweisendste und beste Produkt auswählen. Details zur Abstimmung werden in Kürze bekannt gegeben.

Auf unserer Webseite www.edmundoptics.de/imaging erfahren Sie mehr über diese Bildverarbeitungsobjektive und andere innovative Produkte von Edmund Optics®.

Über EO:

Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie mit Bezug auf unseren aktuellen Katalog telefonisch unter +49 (0)6131 5700 0 oder über E-Mail an [email protected] oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;