Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik und Bildverarbeitungstechnologie, bietet ein breites Sortiment an serienmäßigen kinematischen optischen Halterungen der E-Serie an, die eine präzise Neigungs- und Kippverstellung, vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und erschwingliche Preise vereinen. Mit der kürzlich erfolgten Erweiterung um die kompakten Spiegelhalterungen umfasst das Sortiment nun fünf Produktfamilien von Halterungen, die für verschiedene Optikgrößen und ‑formen in den Bereichen F&E, Laboraufbauten, Prototypenbau und OEM-Integration konzipiert sind. Mit dieser Erweiterung profitieren Kunden nun von einem noch breiteren Angebot an kinematischen Halterungen, neben passenden Optiken und weiteren mechanischen Komponenten, die alle von ein und demselben Anbieter erhältlich sind.
Das Portfolio der E-Serie umfasst ultrakompakte, runde, D-förmige und größenverstellbare Halterungen sowie Halterungen mit Aussparungen, mit standardisierten Höhen der optischen Achse, die die mechanische Ausrichtung und die Integration in bestehende optische Systeme vereinfachen. Abnehmbare Einstellknöpfe tragen dazu bei, die Baugruppe zu verkleinern, während Modelle mit Aussparungen über 120°-Aussparungen verfügen, die einen größeren Strahlfreiraum bieten, wenn Strahlteiler und transmissive Optiken in einem Winkel von 45° montiert werden. Die größenverstellbaren Halterungen eignen sich für runde, quadratische und rechteckige Optiken, einschließlich zylindrischer Linsen. Gewindeadapter bieten zusätzliche Flexibilität bei der Integration in gängige optische Tubussysteme.
Die kinematischen optischen Halterungen der E-Serie sind in einer Vielzahl von Standardgrößen ab Lager lieferbar; bei größeren Stückzahlen sind auch Sonderanfertigungen möglich. Die ausgewogene Kombination aus Präzision, Flexibilität und Kosteneffizienz bietet Kunden eine vielseitige Befestigungslösung, ergänzt durch einen einfachen Zugang zu Optik und Mechanik an einem Ort sowie technischen und anwendungsbezogenen Live-Support rund um die Uhr.
Über Edmund Optics®:
Edmund Optics® wurde 1942 gegründet und ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das optische Komponenten und Lösungen anbietet. Das Unternehmen verbindet mehr als 80 Jahre Erfahrung mit umfassender Entwicklungskompetenz und modernen Fertigungstechnologien. Mit über 1.350 Mitarbeitenden an 22 Standorten weltweit bietet Edmund Optics mehr als 34.000 sofort lieferbare Produkte sowie kundenspezifisches Optikdesign, Präzisionsfertigung und Assemblierungsleistungen. Das Unternehmen bedient unter anderem die Branchen Life Sciences, industrielle Bildverarbeitung, Halbleiterindustrie sowie Luft- und Raumfahrt und begleitet seine Kunden von der ersten Entwicklung bis zur Serienfertigung.
Von Einzelkomponenten bis hin zu kompletten optischen Lösungen. Ein zuverlässiger Partner bei jedem Schritt.
Weitere Informationen auf www.edmundoptics.de.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®